990-91430E-006

Reinicio de la solución de batería

  1. Lleve a cabo los pasos siguientes en todos los armarios de baterías de la solución.
    1. Retire la cubierta del botón de puesta en marcha y pulse el botón de puesta en marcha.
      • El LED de PSU2 y el LED de ENCENDIDO se encenderán.

      • Los LED de funcionamiento anormal y de alarma deben permanecer apagados.

    2. Vuelva a colocar la tapa sobre el botón de puesta en marcha.
    3. Coloque el disyuntor de batería en la posición de ENCENDIDO (cerrado).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.