990-91430E-017

Riavvio della soluzione con batterie

  1. Eseguire la seguente procedura per tutti gli armadi delle batterie nella soluzione con batterie.
    1. Rimuovere il coperchio davanti al pulsante di avvio e premere il pulsante di avvio.
      • Il LED PSU2 e il LED di ALIMENTAZIONE si accenderanno.

      • I LED di ANOMALIA e di ALLARME dovrebbero rimanere spenti.

    2. Rimontare il coperchio davanti al pulsante di avvio.
    3. Portare l'interruttore delle batterie in posizione di accensione (chiuso).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.