990-91430E-018

バッテリーソリューションの再起動

  1. バッテリーソリューション内のすべてのバッテリーキャビネットで、以下の手順を実行します。
    1. 起動ボタン前面のカバーを取り外し、起動ボタンを押します。
      • PSU2 LEDとPOWER LEDが点灯します。

      • ABNORMAL LEDとALARM LEDは消灯したままです。

    2. 起動ボタンの前面にカバーを再度取り付けます。
    3. バッテリーブレーカーをON(閉)の位置に動かします。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.