990-91405J-037

状态 LED

LED 状态 说明
警报 红灯常亮 严重警报
红灯闪烁 警告警报
无警报状态
旁路 黄灯常亮 负载由旁路电源供电
黄灯闪烁: 旁路电源存在警报状态
负载不是由旁路电源供电。
电池 黄灯常亮 负载由电池电源供电。
黄灯闪烁: 电池电源不可用
负载不是由电池供电。
逆变器 绿灯常亮 逆变器开启
逆变器关闭
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.