990-91407C-005

Summer

HINWEIS: Der Summer ist standardmäßig stummgeschaltet.

Der Summer befindet sich im Inneren der USV. Der Summer ertönt in den folgenden Fällen:

  • USV läuft im Batteriebetrieb: Der Summer gibt in Intervallen von 3,5 Sekunden ein Signal aus, wobei der Ton 0,5 Sekunden dauert.

  • USV läuft im Bypass-Betrieb: Der Summer gibt in Intervallen von 119 Sekunden ein Signal aus, wobei der Ton 1 Sekunde dauert.

  • Kritisches Ereignis: Der Summer gibt in Intervallen von 0,5 Sekunden ein Signal aus, wobei der Ton 0,5 Sekunden dauert. Der Signalton ertönt durchgehend so lange, bis das kritische Ereignis bestätigt und behoben wurde.

  • Überlast: Der Summer gibt in Intervallen von 0,26 Sekunden ein Signal aus, wobei der Ton 0,24 Sekunden dauert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?