990-91407C-012

Alarme sonore

NOTE: l'alarme est désactivée par défaut.

L'alarme est située à l'intérieur de l'ASI. L'alarme retentit dans les cas suivants :

  • L'ASI est sur batterie : l'alarme émet des bips par intervalles de 3,5 secondes et le bip dure 0,5 seconde.

  • L'ASI est sur bypass : l'alarme émet des bips par intervalles de 119 secondes et le bip dure 1 seconde.

  • Événement critique : l'alarme émet des bips par intervalles de 0,5 seconde et le bip dure 0,5 seconde. L'alarme émet un bip continu jusqu'à ce que l'événement critique ait été reconnu et résolu.

  • Surcharge : l'alarme émet des bips par intervalles de 0,26 seconde et le bip dure 0,24 seconde.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?