990-91407C-012

Exécution d'un test batterie

Le test batterie permet de vérifier l'état des batteries.

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contrôle > Test batterie.
  2. Choisissez parmi les tests suivants :
    • 10 secondes : pour une décharge longue de 10 secondes des batteries.
    • 10 minutes : pour une décharge longue de 10 minutes des batteries.
    • Fin de décharge : pour décharger les batteries jusqu'à la fin de la tension de décharge.
  3. Sélectionnez Confirmer pour démarrer le test batterie
  4. Appuyez sur Abandonner pour arrêter le test batterie et appuyez sur Confirmer pour abandonner le test.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?