990-91407C-005

Durchführen eines Batterietests

Der Batterietest dient zum Überprüfen des Zustands der Batterien.

  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Steuerung > Batterietest.
  2. Wählen Sie einen der folgenden Tests:
    • 10 Sekunden: Für eine 10 Sekunden dauernde Entladung der Batterien.
    • 10 Minuten: Für eine 10 Minuten dauernde Entladung der Batterien.
    • Ende Entladezyklus: Zum Entladen der Batterien, bis die Spannung am Ende des Entladezyklus erreicht ist.
  3. Tippen Sie auf Bestätigen, um den Batterietest zu starten.
  4. Tippen Sie auf Abbrechen, um den Batterietest anzuhalten, und dann auf Bestät, um ihn abzubrechen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?