990-91407C-005

Umschalten einer Einzel-USV aus dem normalen in den Wartungs-Bypass-Modus

  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: Steuerung > USV EIN/AUS und tippen Sie auf Bestätigen.
  2. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie das Schutzblech vor dem Wartungs-Bypass-Schalter (MBB).
  3. Drehen Sie den Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) in die Position EIN (geschlossen).

    Die Last wird nun über den Wartungs-Bypass-Schalter versorgt.

  4. Drehen Sie den/die Batterieschalter (BB) in die Position AUS (geöffnet).
  5. Drehen Sie den Eingangsschalter (UIB) in die Position AUS (geöffnet).
  6. Drehen Sie den Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) in die Position AUS (geöffnet).
  7. Drehen Sie den Ausgangsschalter (UOB) in die Position AUS (geöffnet).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?