990-91407C-012

Passage d'une ASI unitaire du mode normal au mode bypass de maintenance

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contrôle > MARCHE/ARRÊT ASI et sélectionnez Confirmer.
  2. Desserrez les vis et retirez la plaque de protection située sur la face avant de l'interrupteur du bypass de maintenance MBB.
  3. Fermez (position ON) l'interrupteur du bypass de maintenance MBB.

    La continuité d'alimentation de la charge est désormais assurée via l'interrupteur du bypass de maintenance.

  4. Ouvrez (position OFF) le(s) disjoncteur(s) batterie BB.
  5. Ouvrez (position OFF) l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB.
  6. Ouvrez (position OFF) l'interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB.
  7. Ouvrez (position OFF) l'interrupteur de sortie de l'unité UOB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?