990-91407C-005

Konfigurieren des Life Cycle Monitoring

  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: Service > LCM-Einst..
  2. Legen Sie die Staubfilterprüfung (Mon.) zwischen den Staubfilterprüfungen fest. Das System generiert die Meldung  Filter prüfen , wenn die Staubfilter überprüft werden müssen.
    HINWEIS: Die Staubfilterprüfung (Monate) wird auf 0 gesetzt, wenn keine Staubfilterprüfung installiert sind.
  3. Nachdem der Staubfilter ausgewechselt wurde, setzen Sie den Filter-Std.-Zähler (Tage): zurück.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?