990-91407C-012

Configuration du contrôle du cycle de vie

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Service > Paramètres LCM.
  2. Définissez le paramètre de temps Vérification du filtre à air (mois) en mois entre les contrôles du filtre à air. Le système générera un message indiquant Vérif. filtre air lorsqu'il est temps de vérifier les filtres à air.
    NOTE: la Vérification du filtre à air (mois) est réglée sur 0 lorsqu'aucun filtre à air n'est installé.
  3. Lorsqu'un filtre à air a été remplacé, remettez à zéro le Compt. filtre air (jours).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?