990-91407C-012

Affichage des informations sur l'état du système

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez État.
  2. Vous pouvez maintenant choisir de visualiser les états :
    • État de l'entrée : tension par phase, tension entre phases, fréquence et état de fonctionnement.
    • État de la sortie : tension par phase, tension entre phases, fréquence, courants, puissance apparente et active, facteur de puissance de sortie et pourcentages de charge.
    • État du bypass : tension par phase, tension entre phases, fréquence et état de fonctionnement.
    • État de la batterie : autonomie batterie estimée, capacité batterie, courant, tension, et état de fonctionnement.
    • Information de température : sur les composants internes.
    • Infos sur les paramètres : informations sur la plage de tension et la plage de fréquence pour l'entrée, le bypass et l'ECO.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?