990-91407C-012

Arborescence du menu d'affichage

  • État

    • État de l'entrée

    • État de la sortie

    • État du bypass

    • État de la batterie

    • Information de température

    • Infos sur les paramètres

  • Alarme(s)

    • Informations d'avertissement

    • Informations d'évén. critique

  • Paramètre

    • Paramètres généraux

      • Choix de la langue

      • Date et heure

      • Paramètres d'affichage

      • Définition mot de passe

      • Paramètres réseau

      • Calibrage de l'écran

    • Paramètres de l'ASI

      • Paramètres

      • Paramètres batterie

    • Paramètres avancés

      • Paramètres électriques

      • Paramètres parall.

      • Paramètres de test batt.

      • Paramètres contact sec

        • Contact sec d'entrée

        • Contact sec de sortie

  • Service

    • Paramètres LCM

    • Exporter données vers USB

      • Exporter journaux évén.

      • Exporter journal param.

    • Journ. d'év.

    • Journal de paramètres

  • Contrôle

    • MARCHE/ARRÊT ASI

    • Test batterie

      • Abandonner

      • 10 secondes

      • 10 minutes

      • Fin de décharge

    • Contrôle silencieux ASI

    • Supprimer état hors service

  • À propos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?