990-91407C-005

Konfigurieren der potenzialfreien Eingangskontakte

  1. Wählen Sie im Startbildschirm auf dem Display Einstellung > Erweiterte Einstellungen > Potenzialfreier Eingangskontakt und wählen Sie den potenzialfreien Eingangskontakt, den Sie konfigurieren möchten. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen für den potenzialfreien Eingangskontakt:
    1. Status: Legen Sie fest, ob der potenzialfreie Eingangskontakt Geöffnet oder Geschlossen ist.
    2. Verzögerung: Legen Sie die Verzögerung in Sekunden fest, nach deren Ablauf der entsprechende Eingang aktiviert werden soll.
    3. Funktion: Wählen Sie die Funktion des potenzialfreien Eingangskontakts aus. Wählen Sie eine der Optionen Deaktiv., WR EIN, WR AUS, Batterieausfall, Generator EIN, Benutzerdef. Alarm 1, Benutzerdef. Alarm 2, ECO deaktivieren, WR AUS erzwungen.
    4. Klicken Sie auf Einst. sp., um die Einstellungen zu speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?