990-91407C-012

Configuration des contacts secs d'entrée

  1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres avancés > Contact sec d'entrée et sélectionnez le contact sec d'entrée que vous souhaitez configurer. Configurez les éléments suivants pour le contact sec d'entrée :
    1. État : définissez si le contact sec d'entrée est Ouvert ou Fermé.
    2. Retard : définissez le délai (en secondes) d'activation du contact sec d'entrée.
    3. Fonction : sélectionnez la fonction du contact sec d'entrée. Choisissez entre Désactiver, ONDULEUR ACTIVÉ, ONDULEUR DÉSACTIVÉ, Batterie HS, Grpe électr. activé, Alarme perso. 1, Alarme perso. 2, Désactiver ECO, et Désac. forcée ondul..
    4. Cliquez sur Enregistrer paramètres pour enregistrer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?