990-91407C-005

Daten auf USB-Laufw. export.

  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: Service > Daten auf USB exp..
  2. Öffnen Sie die Vordertür der USV und schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Anschluss der Anzeige an.
  3. Wählen Sie entweder Ereignisprotokolle exportieren oder Einstellungsprotokolle exportieren.

    Die Anzahl der gespeicherten Protokolleinträge und die Anzahl der Protokolleinträge für Export auf USB werden auf dem Bildschirm angezeigt.

  4. Tippen Sie auf Exportieren, um das Protokoll auf das USB-Laufwerk zu exportieren.
  5. Entfernen Sie das USB-Gerät vom USB-Anschluss.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?