990-91407C-012

Exportation de données vers un lecteur USB

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Service > Exporter les données vers USB.
  2. Ouvrez la porte avant de l'ASI et insérez un périphérique USB dans le port USB sur l'écran.
  3. Sélectionnez l'option Exporter journaux évén. ou Exporter journal param..

    Le Nombre d'événements stockés et le Nombre d'événements exportables vers USB sont affichés à l'écran.

  4. Appuyez sur Exporter pour exporter le journal sur le lecteur USB.
  5. Retirez le périphérique USB du port USB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?