990-91381D-023

Installasjonsprosedyre

Én forsyningskilde – øvre kabelinnføring

To forsyningskilder – øvre kabelinnføring

Én forsyningskilde – nedre kabelinnføring

To forsyningskilder – nedre kabelinnføring

  1. Installere seismisk forankring (valgfritt).
  2. Klargjøre for installasjon.
  3. Kople til strømkabler.
  4. Kople UPSen sammen med vedlikeholdsbypasskabinettet.
  5. Klargjøre UPSen for tilkopling av interne samleskinner.
  6. Kople til samleskinnene mellom UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet. Utfør en av følgende prosedyrer:
  7. Installere samleskinner for lastbankbryter (valgfritt).
  8. Klargjør for signalkabling. Utfør en av følgende prosedyrer:
  9. Kople til signalkabler mellom vedlikeholdsbypasskabinettet og UPSen.
  10. Følg installasjonsveiledningen for UPSen og installasjonsveiledningene for andre tilleggsprodukter for å kople til relevante signalkabler og eksterne kommunikasjonskabler i UPSen.
  11. Feste oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
  12. Endelig installasjon.
Hvis du vil vite mer om flytting eller avvikling av vedlikeholdsbypasskabinettet etter at installasjonen er fullført, ser du Avvikle eller flytte kabinettet for vedlikeholdsbypass til et nytt sted.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?