990-91379C-018

UPSシステムの保守バイパス運転からの起動

注記: ブレーカーは対応するブレーカーインジケーターランプが点灯しているときにのみ操作してください。
  1. ユニット入力ブレーカー(UIB)が開いている場合は閉じます。
    ディスプレイが点灯します。再起動シーケンスは約3分続きます。
  2. コントロール > ガイド付きシーケンス > UPSシステムのスタートアップ を選択するか、 コントロール > ガイド付きシーケンス > 並列システム内の1台のUPSをスタートアップ を選択し、ディスプレイに表示される手順に従います。
  3. 保守バイパスブレーカー(MBB)が装備されたUPSシステムの場合は、以下に示す一般的な起動手順を実行します。
    注記: 以下の手順は、あくまでも一般的なスタートアップ手順です。お使いのシステムに該当するガイド付きシーケンスの手順に必ず従ってください。
    1. ユニット入力ブレーカー(UIB)が開いている場合は閉じます。
    2. スタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)がある場合は、それを閉じます。
    3. バイパスバックフィードブレーカー(BF2)がある場合は、それを閉じます。
    4. バッテリーブレーカーを閉じます。
    5. コントロール > 運転モード > バイパス運転に切り替え を選択します(選択可能な場合)。
    6. ユニット出力ブレーカー(UOB)を閉じます。
    7. 並列システムの他のUPSについても、手順a~eを繰り返します。
    8. システム絶縁ブレーカー(SIB)を閉じます(存在する場合)。
    9. 保守バイパスブレーカー(MBB)を開きます。
    10. コントロール > インバーター > インバーターオン を選択するか、システムレベルコントローラーのインバーターONボタンを5秒間押します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?