Collegamento dei cavi di alimentazione
AVVISO |
---|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in
un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità
bypass:
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
- Rimuovere le piastre indicate.
- Solo per sistemi di messa a terra TN-C/a 3 fili: Spostare la sbarra di collegamento dalla posizione (A) alla posizione (B) per collegare la sbarra N alla sbarra G/PE.
-
Solo per piastre forate NEMA 2: Installare il kit
opzionale GVSOPT020 per piastre forate NEMA 2:
- Installare le nove piastre forate NEMA 2 per ingresso/bypass/uscita (codice componente 880-5803) come indicato.
- Installare le tre piastre forate NEMA 2 per DC e N (codice componente 880-5802) come indicato.
- Installare la piastra forata NEMA 2 per il conduttore di messa a terra apparecchiature/PE (codice componente 880-5801) come indicato.
- Collegare i cavi del conduttore messa a terra apparecchiature/PE.
- Collegare i cavi di ingresso.
- Per il sistema ad alimentazione doppia: collegare i cavi di bypass
- Collegare i cavi di uscita.
- Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari remoto: Collegare i cavi CC alle sbarre di collegamento CC.
- Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari adiacente: Vedere Collegamento dei cavi di alimentazione da un armadio delle batterie modulari adiacente.
- Rimontare la piastre rimosse al passaggio 1.