990-91262C-007

Συνδέστε τα καλώδια σήματος από ένα ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας και δρομολογήστε τα καλώδια Class 2/SELV ξεχωριστά από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV.
  1. Μόνο για απομακρυσμένα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας:
    1. Περάστε τα καλώδια Class 2/SELV και τα καλώδια non-Class 2/non-SELV στο UPS όπως φαίνεται.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Περάστε τα καλώδια Class 2/SELV και τα καλώδια non-Class 2/non-SELV στον πίνακα 640-7552 στο UPS.

      Κάτοψη του UPS

  2. Μόνο για παρακείμενα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας: Περάστε τα παρεχόμενα καλώδια σήματος 0W76627 και 0W12908 στον πίνακα 640-7552 στο UPS.

    Μπροστινή όψη παρακείμενου ερμάριου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και UPS

  3. Συνδέστε τα καλώδια σήματος από το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 στο UPS:
    1. Αποσυνδέστε το φις τερματισμού από το J8007 στον πίνακα 640-7552 στο UPS.
    2. Συνδέστε το φις τερματισμού στο J8007 στον πίνακα 640-7572 στο τελευταίο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας (T).
    3. Συνδέστε το καλώδιο σήματος από το J8011 στον πίνακα 640-7572 στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 στον πίνακα 640-7552 στο UPS:
    4. Συνδέστε το καλώδιο σήματος από το J8008 στον πίνακα 640-7572 στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 στο J8007 στον πίνακα 640-7552 στο UPS.
    Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 2,3,4 Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 UPS
  4. Επανατοποθετήστε την επάνω πλάκα στο UPS.
    1. Περιστρέψτε την επάνω πλάκα και σύρετέ την πάνω στο UPS από την πίσω πλευρά. Οι προεξοχές στην πίσω πλευρά της επάνω πλάκας πρέπει να συνδεθούν με τις υποδοχές στην πίσω πλευρά του UPS.

      Πίσω όψη του UPS

    2. Πιέστε την επάνω πλάκα προς τα κάτω στην μπροστινή πλευρά και επανατοποθετήστε τις βίδες.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;