990-6161A-012

Dernières étapes d'installation

Utilisez le kit antisismique GVSOPT016 en option pour cette procédure.
DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Les batteries présentent des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous les manipulez :
  • Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
  • Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.
  • Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.
  • Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
  • Débranchez la source de charge avant de raccorder ou de débrancher les bornes de batterie.
  • Déterminez si la batterie a été mise à la terre par inadvertance. Si c'est le cas, retirez la source de la terre. Tout contact avec la batterie mise à la terre peut entraîner une électrocution. Les risques d'électrocution sont réduits si ces mises à la terre sont retirées lors de l'installation et de la maintenance (applicable aux équipements et batteries à distance sans circuit d'alimentation mis à la terre).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
risques de dommages à l'équipement
Attendez que le système soit prêt à être mis sous tension avant d'installer les batteries. Le laps de temps séparant l'installation des batteries de la mise sous tension du système d'ASI ne doit pas dépasser 72 heures ou 3 jours.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'armoire batterie modulaire à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'armoire batterie modulaire est à niveau.
    AVIS
    Risques de dommages à l'équipement
    Ne déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  2. Uniquement pour une fixation antisismique:
    1. Retirez les boulons M8 de l'avant de l'armoire batterie modulaire.
    2. Installez le support d'ancrage avant sur l'armoire batterie modulaire avec les boulons M8 fournis.
    3. Fixez le support d'ancrage avant au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support d'ancrage avant est de ø13 mm. Utilisez au minimum du matériel M12 classe 8.8.
  3. Réinstallez les plaques et les panneaux comme indiqué.
  4. Placez le disjoncteur batterie BB en position ouverte (OFF).
  5. Insérez les modules de batterie dans la fente. Remplissez les étagères de bas en haut. Installez toujours une chaîne batterie complète (4 modules de batterie) sur chaque étagère.
  6. Tournez la poignée du module de batterie et fixez la poignée à l'étagère à l'aide de la vis fournie.
  7. Raccordez les bornes de batterie à l'avant des modules de batterie.

    Vue avant du module de batterie

  8. Uniquement pour une fixation antisismique: Retirez la plaque étroite en bas du panneau de batterie inférieur et réinstallez le panneau de batterie inférieur.
    NOTE: Lorsque vous réinstallez le panneau de batterie inférieur, notez que les vis du bas doivent désormais être installées dans les deux trous au centre. Utilisez les deux vis M6 du kit antisismique GVSOPT016 en option.
  9. Remettez en place les panneaux des batteries.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?