含内部电池的 UPS 的安装步骤
注: 模块电池柜与含内部电池的 UPS 之间相邻和不相邻安装均可。
注: 模块电池柜与 UPS 之间的距离不得超过 100 米。如需更长距离安装,请联系施耐德电气。
- 安装准备。
- 对于带不相邻 UPS 的系统:
- 安装抗震固定支架(可选)。
- 对于带相邻 UPS 的系统:连接模块电池柜 1 与相邻 UPS。
- 连接模块电池柜。
- 连接 UPS(额定功率最大为 100 kW)的电源线。
- 连接信号线。
- 在产品上添加翻译的安全标签。
- 最终安装。