990-6161A-019

모듈형 배터리 캐비닛 상호 연결

이 절차에는 설치 키트 0H-220042 및 내진 키트 GVSOPT016(옵션)을 사용하십시오.
  1. 가장 오른쪽 모듈형 배터리 캐비닛을 제자리에 밀어 넣습니다.
    1. 렌치를 사용하여 모듈형 배터리 캐비닛의 전면 및 후면 수평 조정 다리가 바닥에 닿을 때까지 내립니다. 수평계를 사용하여 캐비넷의 수평을 확인합니다.
    주의 사항
    장비 손상 위험
    수평 조정 다리를 내린 후 캐비닛을 이동하지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  2. 각 모듈형 배터리 캐비닛에 대해 이전 단계를 반복합니다.
  3. 내진 고정만 해당: 상호 연결 브라켓 2개를 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 설치합니다.
  4. 상호 연결 나사를 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 설치합니다.
  5. 모듈형 배터리 캐비닛 사이의 상단과 하단에 베잉 커버를 설치합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?