Översikt över parallellsystem
UIB | Enhetens ingångsbrytare |
SSIB | Statiska omkopplarens ingångsbrytare |
IMB | Interna underhållsbrytaren |
UOB | Enhetens utgångsbrytare |
SIB | Systemisoleringsbrytare |
BB | Batteribrytare i UPS för interna batterier |
MBB | Extern underhållsbypassbrytare |
Parallellsystem med individuell enhetsingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB
Galaxy VS kan stödja upp till 4 UPS-enheter parallellt för kapacitet och upp till 3+1 UPS-enheter parallellt för redundans med individuell ingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB.
Parallellsystem med delad enhetsingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB
Galaxy VS kan stödja upp till 4 UPS-enheter parallellt för kapacitet och upp till 3+1 UPS-enheter parallellt för redundans med delad ingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB.