990-6161A-004

Klargør modulært batteriskab 1 til signalkabler

Kun til installation med fjernopstillet UPS.

  1. Fjern forskruningspladerne og børstepladerne fra forsiden af modulært batteriskab 1.
  2. Gør et af følgende:
    • Til installation uden kabelgennemføringer: Geninstaller børstepladerne.
    • Til installation med kabelgennemføringer: Bor hul til kabelgennemføringer i forskruningspladerne, og installer kabelgennemføringerne, og geninstaller forskruningspladerne.

    Modulært batteriskab 1 uden kabelgennemføringer

    Modulært batteriskab 1 med kabelgennemføringer

  3. Før Class 2/SELV-signalkablet gennem den højre forskrunings-/børsteplade og ind i modulært batteriskab 1.
  4. Før non-Class 2/non-SELV-signalkablet gennem den venstre forskrunings-/børsteplade og ind i modulært batteriskab 1.
QR code for this page

Var dette nyttigt?