990-5910E-023

Slå av UPS-systemet og gå over i vedlikeholdsbypassdrift.

MERK: Brytere må kun betjenes når den tilhørende bryterindikatorlampen lyser.
  1. Trykk på Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av en UPS i et parallelt system, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
  2. Generisk avstengningsprosedyre for et UPS-system med ekstern vedlikeholdsbypassbryter (MBB):
    MERK: Følgende prosedyrer er generiske avstengningsprosedyrer. Følg alltid trinnene i Veiledete sekvenser som er spesifikke for systemet.
    1. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift hvis mulig.
    2. Lukk vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).
    3. Åpne systemisolasjonsbryteren (SIB), hvis til stede.
    4. Åpne enhetsutgangsbryteren (UOB).
    5. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter av eller trykk på OFF-knappen for vekselretteren (hold den inne i fem sekunder) på kontrollerseksjonen.
    6. Lukk inngangsbryteren for statisk svitsj (SSIB), hvis til stede.
    7. Åpne batteribryteren/batteribryterne.
    8. Åpne enhetsinngangsbryteren (UIB).
    9. Gjenta trinn d til h for andre UPSer i et parallellsystem.
  3. Generisk avstengningsprosedyre for et UPS-system som bruker den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) – ingen MBB til stede:
    MERK: Følgende prosedyrer er generiske avstengningsprosedyrer. Følg alltid trinnene i Veiledete sekvenser som er spesifikke for systemet.
    1. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift hvis mulig.
    2. Lukk den interne vedlikeholdsbryteren (IMB)
    3. Åpne batteribryteren/batteribryterne.
    4. Gjenta trinn c for den andre UPSen i et forenklet 1+1-parallellsystem.
QR code for this page

Var dette til hjelp?