990-91111G-023

Installasjonsprosedyre for parallelle systemer

Forenklet 1+1 parallellsystem

Parallellsystem

  1. Klargjøre for installasjon.
  2. For UPS uten forhåndsinstallerte strømmoduler: Installere strømmodulen(e).
  3. Installere seismisk forankring (valgfritt).
  4. Kun for TN-C/480 V «solid ground» jordingssystem (ingen nøytral kabeltilkopling): Klargjøre UPSen for TN-C/480 V «solid ground» jordingssystem.
  5. Gjør ett av følgende:
  6. Kople til signalkabler.
  7. Kople til signalkabler fra et modulært batterikabinett.
  8. Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter.
  9. Gjør ett av følgende:
  10. Kople til PBUS-kablene.
  11. Kople til eksterne kommunikasjonskabler.
  12. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
  13. Endelig installasjon.
QR code for this page

Var dette til hjelp?