A modbus konfigurálása
A modbus konfigurálható az integrált és az opcionális hálózati felügyeleti kártya (NMC) használatára.
- Koppintson a Integrált NMC elemet
az integrált hálózati felügyeleti kártya,
illetve az Opcionális NMC elemet az opcionális
hálózati felügyeleti kártya konfigurálásához. lehetőségre,
majd válassza az
- Engedélyezze vagy tiltsa le a Soros Modbus beállítást.
- A Paritás beállítást állítsa Egyik sem, Páros vagy Páratlan érték valamelyikére.
- A Stop bit értéke legyen 1 vagy 2.
- Az Átviteli sebesség értéke legyen 2400, 9600, 19200 vagy 38400.
- A Cél egyedi azonosító beállítást állítsa egy 1 és 247 közötti értékre.
- Koppintson az OK gombra a beállítások mentéséhez, majd a nyíl szimbólumra a következő lapra való továbblépéshez.
- Engedélyezze vagy tiltsa le a TCP Modbus beállítást.
- Válassza az 502-es port vagy a Port [5000–32768] lehetőséget.
- Koppintson az OK gombra a beállítások mentéséhez.