990-5910F-015

A kimeneti relék konfigurálása

  1. Koppintson a Konfiguráció > Érintkezők és relék lehetőségre, és válassza ki a konfigurálni kívánt kimeneti relét.
  2. Állítsa be a Késleltetés (mp) értékét.
  3. Válassza ki az Energ ell mód engedélyezéséhez (alapértelmezés szerint le van tiltva).

    Ha az Energ ell mód engedélyezve van, a kimeneti relé aktív, és a kimeneti reléhez társított események bekövetkezésekor kikapcsol (normál esetben aktív).

    Ha az Energ ell mód le van tiltva, a kimeneti relé inaktív, és a kimeneti reléhez társított események bekövetkezésekor aktiválódik (normál esetben inaktív).

    Az Energ ell mód funkciót külön kell engedélyezni minden kimeneti reléhez, ezáltal észlelhető, ha valamelyik kimeneti relé nem működőképes:

    • Ha a kimeneti relék tápellátása megszűnik, a rendszer úgy értelmezi, hogy az összes kimeneti reléhez társított esemény megtörtént.

    • Ha egy kimeneti relé működésképtelenné válik, a rendszer úgy értelmezi, hogy az adott kimeneti reléhez társított események megtörténtek.

  4. Válassza ki a kimeneti reléhez társítani kívánt esemény(eke)t. Koppintson mindegyik lapon az OK gombra a beállítások mentéséhez, és koppintson a nyíl szimbólumra a következő lapra való továbblépéshez.
    MEGJEGYZÉS: Egy kimeneti reléhez több funkció is társítható.
    UPS általános riasztás: A kimenet akkor aktiválódik, ha a UPS-en bármilyen riasztás aktív. UPS karbantartási üzemmódban: A kimenet akkor aktiválódik, ha az egység kimeneti megszakítója (UOB), amely karbantartási módba állítja a UPS-t, kinyílt. A UPS nem táplálja a terhelést.
    UPS tájékoztató riasztás: A kimenet akkor aktiválódik, ha a UPS-en egy tájékoztató riasztás aktív. Külső hiba: A kimenet akkor aktiválódik, ha a UPS külső hibát észlel.
    UPS figyelmeztető riasztás: A kimenet akkor aktiválódik, ha a UPS-en egy figyelmeztető riasztás aktív. Ventilátor nem működik: A kimenet akkor aktiválódik, ha egy vagy több ventilátor nem működtethető.
    UPS kritikus riasztás: A kimenet akkor aktiválódik, ha a UPS-en egy kritikus riasztás aktív. Akkumulátor feszültsége alacsony: A kimenet akkor aktiválódik, ha az akkumulátor feszültsége a küszöbérték alá csökken.
    Rendszer általános riasztás: A kimenet akkor aktiválódik, ha a rendszeren bármilyen riasztás aktív. Akkumulátor nem működik megfelelően: A kimenet akkor aktiválódik, ha az akkumulátorok nem működnek megfelelően.
    Rendszer tájékoztató riasztás: A kimenet akkor aktiválódik, ha a rendszeren egy tájékoztató riasztás aktív. Akkumulátor le van választva A kimenet akkor aktiválódik, ha az akkumulátorok le lettek választva, vagy az akkumulátormegszakító(k) kinyílt(ak).
    Rendszer figyelmeztető riasztás: A kimenet akkor aktiválódik, ha a rendszeren egy figyelmeztető riasztás aktív. Inverter túlterhelése A kimenet akkor aktiválódik, ha túlterhelés lép fel, miközben a UPS inverteres üzemmódban van.
    Rendszer kritikus riasztása: A kimenet akkor aktiválódik, ha a rendszeren egy kritikus riasztás aktív. Kimeneti túlterhelés: A kimenet akkor aktiválódik, ha túlterhelés lép fel, miközben a UPS inverteres vagy bypass üzemmódban van.
    UPS normál üzemódban: A kimenet akkor aktiválódik, ha a UPS normál üzemódban működik. Bemenet tűréshatáron kívül: A kimenet akkor aktiválódik, ha a bemenet a tűréshatáron kívül van.
    UPS akkumulátoros üzemódban: A kimenet akkor aktiválódik, ha a UPS akkumulátoros üzemmódban van. Bypass tűréshatáron kívül: A kimenet akkor aktiválódik, ha a bypass a tűréshatáron kívül van.
    UPS statikus bypass üzemódban: A kimenet akkor aktiválódik, ha a UPS kényszerített vagy igényelt statikus bypass üzemmódban van. EPO aktív: A kimenet akkor aktiválódik, ha az EPO aktiválva lett.
    UPS karbantartási bypass üzemódban: A kimenet akkor aktiválódik, ha a UPS belső vagy külső karbantartási bypass üzemmódban van. Terhelés leválasztás: A kimenet akkor aktiválódik, ha a UPS akkumulátoros üzemmódban van, és az akkumulátor töltöttségi állapota (SOC) eléri a konfigurált küszöbértéket.
  5. Koppintson az OK gombra a beállítások mentéséhez.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?