990-91111L-022

De IMB-signaalkabels aansluiten in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem

OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels om voor voldoende isolatie te zorgen.
  1. Verwijder de statische-schakelaarmodule van beide UPS-eenheden.

    Vooraanzicht van de UPS

  2. Verwijder de dekplaat van beide UPS-eenheden.

    Vooraanzicht van de UPS

  3. Ontkoppel de signaalkabels van het interne indicatielampje van de interne onderhoudsschakelaar (IMB) op beide UPS-eenheden.
  4. Verwijder de plank uit beide UPS-eenheden.

    Vooraanzicht van de UPS

  5. Verwijder de voorplaat van de interne onderhoudsschakelaar (IMB) op beide UPS-eenheden.

    Vooraanzicht van de UPS

  6. Installeer een extra hulpschakelaar (meegeleverd) op de OF2-positie in de interne onderhoudsschakelaar (IMB) op beide UPS-eenheden.
  7. Sluit de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels tussen de twee UPS-eenheden aan:
    1. Sluit de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels (niet meegeleverd) van de hulpschakelaaraansluiting 1 en 2 in de interne onderhoudsschakelaar (IMB) in UPS 1 op J6614-5 en J6614-6 op printplaat 640-4843 in UPS 2 aan, zoals afgebeeld.
    2. Sluit de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels (niet meegeleverd) van de hulpschakelaaraansluiting 1 en 2 in de interne onderhoudsschakelaar (IMB) in UPS 2 op J6614-5 en J6614-6 op printplaat 640-4843 in UPS 1 aan, zoals afgebeeld.

    Vooraanzicht van interne onderhoudsschakelaar (IMB)

    Vooraanzicht van vereenvoudigd 1 + 1 parallel systeem

  8. Plaats de voorplaat van de interne onderhoudsschakelaar (IMB) terug op beide UPS-eenheden.
  9. Plaats de plank terug in beide UPS-eenheden.
  10. Sluit de signaalkabels van de interne onderhoudsschakelaar (IMB) weer aan op het indicatielampje op beide UPS-eenheden.

    Vooraanzicht van de UPS

  11. Plaats de dekplaat terug op beide UPS-eenheden.
  12. Plaats de statische-schakelaarmodule terug op beide UPS-eenheden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?