990-91111K-022

Installatieprocedure voor parallelle systemen

Vereenvoudigd 1+1 parallel systeem

Parallel systeem

  1. Installatie voorbereiden.
  2. Voor UPS zonder vooraf geïnstalleerde vermogensmodules: Vermogensmodule(s) installeren.
  3. De seismische verankering installeren (optie).
  4. Enkel voor TN-C/480 V solide aardingssysteem (geen nulverbinding): Bereid de UPS voor op het TN-C/480 V Solide Aardingssysteem.
  5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  6. De signaalkabels aansluiten.
  7. De signaalkabels van de modulaire batterijbehuizing aansluiten.
  8. De signaalkabels van schakelinrichting en externe hulpproducten aansluiten.
  9. Voer een van de volgende handelingen uit:
  10. De PBus-kabels aansluiten.
  11. De externe communicatiekabels aansluiten.
  12. Vertaalde veiligheidslabels aan uw product toevoegen.
  13. Laatste installatiestappen.
Raadpleeg De UPS buiten gebruik stellen of verplaatsen naar een nieuwe locatie voor het buiten gebruik stellen of verplaatsen van de UPS nadat de installatie is voltooid.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?