990-91111K-025

Procedura montażu dla układów równoległych

Uproszczony układ równoległy 1+1

System równoległy

  1. Przygotowanie do montażu.
  2. Dla UPS bez wstępnie zainstalowanych modułów zasilania: Montaż modułów zasilania.
  3. Instalacja zestawu antywstrząsowego (opcja).
  4. Tylko dla systemów uziemiających TN-C/480 V (bez połączenia neutralnego): Przygotowanie zasilacza UPS do uziemionego systemu TN-C/480 V.
  5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  6. Podłączanie przewodów sygnałowych.
  7. Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej.
  8. Podłączanie przewodów sygnałowych z rozdzielnic i produktów pomocniczych innych firm.
  9. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  10. Podłączanie kabli PBUS.
  11. Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych.
  12. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
  13. Montaż końcowy.
Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu zasilacza UPS po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?