990-5910G-022

Uitschakelen naar onderhoudsbypassmodus voor systeem met enkele UPS met Kirk-Key geïnstalleerd

OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende indicatielampje brandt.
  1. Selecteer Besturing > Bedrijfsmodus > Naar bypassbedrijf.
  2. Houd de SKRU-drukknop ingedrukt, draai en verwijder sleutel A uit de SKRU-vergrendeling.
  3. Steek sleutel A in de vergrendeling voor de onderhoudsbypassschakelaar (MBB) en draai de sleutel.
  4. Sluit de onderhoudsbypassschakelaar (MBB).
  5. Open de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB).
  6. Draai en verwijder sleutel B uit de vergrendeling voor de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB).
  7. Steek sleutel B in de SKRU-vergrendeling en draai de sleutel naar de vergrendelde positie.
  8. Selecteer Besturing > Omvormer > Omvormer uit.
  9. Open de ingangsschakelaar van de statische schakelaar (SSIB) (indien aanwezig).
  10. Open de batterijschakelaar(s).
  11. Open de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?