990-5910G-025

Wyłączenie w tryb obejścia serwisowego dla pojedynczego systemu UPS z zainstalowanym kluczem Kirk

UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
  1. Wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
  2. Przytrzymaj przycisk SKRU, przekręć i wyjmij klucz A z blokady SKRU.
  3. Włóż klucz A do blokady urządzenia rozłączającego obejścia serwisowego MBB i przekręć klucz.
  4. Zamknij urządzenie rozłączające obejścia serwisowego MBB.
  5. Otwórz urządzenie rozłączające wyjście jednostki UOB.
  6. Obróć i wyjmij klucz B z blokady urządzenia rozłączającego wyjście jednostki UOB.
  7. Włóż klucz B do blokady SKRU i przekręć klucz do pozycji zamkniętej.
  8. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik wyłączony.
  9. Otwórz urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego SSIB (jeśli występuje).
  10. Otwórz urządzenia rozłączające baterię.
  11. Otwórz urządzenie rozłączające wejście jednostki (UIB).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?