990-5910E-018

テスト

UPSシステムでは、システムが正しく動作することを保証するために以下のテストを実行することができます。

  • ブザー

  • ステータスLED

  • ブレーカーランプ

  • ランタイム較正

  • バッテリー

ホーム画面のメニューボタンをタップし、保守を選択した後、ブザーステータスLEDブレーカーランプのいずれかを選択して、これらの機能のテストを開始します。これらのテストの詳細と要件については、ランタイム較正テストの開始およびバッテリーテストの開始を参照してください。

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?