990-5910F-018

バッテリーテストの開始

条件:

  • バッテリーブレーカーが閉じられていること。

  • 重大アラームがないこと。

  • バイパス電源が使用できるようになっていること。

  • スタティックバイパス運転が使用できるようになっていること。

  • バッテリーが50%以上充電されていること。

  • 利用できるランタイムが4分以上あること。

  • 運転モードは通常運転モード、eConversion運転モード、またはECOモード運転になっていること。

  • システム運転モードはインバーターモード、eConversion運転モード、またはECOモード運転になっていること。

この機能は、バッテリーに対してヒューズ溶断点検、消耗バッテリー検出などの複数のテストを実行します。このテストはバッテリーを消耗させ、全ランタイム容量の約10%を使用します。例:ランタイムが10分あれば、テストは1分間実行されます。バッテリーテストは、さまざまな時間間隔(1週間に一度から1年に一度まで)で自動的に実行されるようにスケジュールを設定することができます。

  1. 保守 > バッテリー > テストを開始 を選択します。
  2. 確認画面でOKをタップします。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?