990-5809D-017

Collegamento dei cavi di segnale tra l'armadio I/O e gli armadi delle batterie classiche

NOTA: La seguente illustrazione mostra un sistema con quattro parchi batterie, ciascuno dei quali è costituito da un armadio delle batterie classiche. Collegare i cavi di segnale in base al numero di armadi delle batterie classiche presenti nell'installazione in uso.
NOTA: se il parco batterie è costituito da due armadi delle batterie classiche, vedere il paragrafo Collegamento dei cavi di segnale tra i due armadi delle batterie classiche in un unico parco batterie per informazioni su come collegare i cavi di segnale tra due armadi delle batterie classiche in un unico parco batterie.
  1. Far passare i cavi di segnale dai parchi batteria dall'alto o dal basso dell'armadio I/O fino alle schede.
  2. Collegare i cavi di segnale tra l'armadio I/O e l'armadio delle batterie classiche:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?