990–5809D-007

Σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και των ερμαρίων κλασικής μπαταρίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει ένα σύστημα με τέσσερις συσσωρευτές μπαταρίας και ο κάθε ένας αποτελείται από ένα ερμάριο κλασικής μπαταρίας. Συνδέστε τα καλώδια σήματος σύμφωνα με τον αριθμό ερμαρίων κλασικής μπαταρίας στην εγκατάστασή σας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν έχετε δύο ερμάρια κλασικής μπαταρίας στο συσσωρευτή μπαταρίας, δείτε την ενότητα Σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ δύο ερμαρίων κλασικής μπαταρίας σε έναν συσσωρευτή μπαταρίας για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ δύο ερμαρίων κλασικής μπαταρίας σε έναν συσσωρευτή μπαταρίας.
  1. Περάστε τα καλώδια σήματος από τους συσσωρευτές μπαταρίας μέσω του πάνω ή του κάτω μέρους του ερμαρίου I/O στους πίνακες μπαταριών.
  2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και των ερμαρίων κλασικής μπαταρίας
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;