990–5809D-005

Verlegen der Signalkabel zwischen den klassischen Batterieschränken und dem E/A-Schrank

HINWEIS: In der Abbildung unten ist ein System mit vier Batteriebänken dargestellt, die jeweils aus einem klassischen Batterieschrank bestehen. Schließen Sie die Signalkabel entsprechend der Anzahl der klassischen Batterieschränke in Ihrer Installation an.
HINWEIS: Wenn Sie in Ihrer Batteriebank über zwei klassische Batterieschränke verfügen, finden Sie unter Anschließen der Signalkabel zwischen zwei klassischen Batterieschränken in einer Batteriebank Informationen, wie die Signalkabel zwischen zwei klassischen Batterieschränken in einer Batteriebank zu verlegen sind.
  1. Verlegen Sie die Signalkabel von den Batteriebänken durch den oberen oder den unteren Eingang des E/A-Schranks zu den Karten.
  2. Schließen Sie die Signalkabel zwischen dem E/A-Schrank und den klassischen Batterieschränken an.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?