990–5809D-037

I/O 机柜和标准电池柜之间的信号线连接

注: 下图显示的是由四个电池组构成的系统,且每个电池组包含一个标准电池柜。请按照自己系统中标准电池柜的数量连接相应的信号线。
注: 如果您的电池组中包含两个标准电池柜,请参见 电池组中两个标准电池柜之间的信号线连接 了解如何连接电池组中两个标准电池柜之间的信号线。
  1. 将信号线从电池组通过 I/O 机柜的顶部或底部向接口板上敷设。
  2. 连接 I/O 机柜和标准电池柜之间的信号线。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.