990-5809D-028

Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и шкафов стандартных батарей

Примечание: На иллюстрации показана система с 4 батарейными массивами, каждый из которых состоит из одного шкафа для стандартной батареи. Соедините элементы сигнальными кабелями, руководствуясь количеством шкафов стандартных батарей в данной установке.
Примечание: Если батарейный массив состоит из двух шкафов стандартных батарей, см. Соединение сигнальными кабелями двух шкафов стандартных батарей в одном батарейном массиве для получения информации о том, как следует подключать сигнальные кабели между двумя шкафами стандартных батарей в одном батарейном массиве.
  1. Проложите сигнальные кабели от батарейного массива через верх или низ шкафа ввода-вывода к платам.
  2. Соедините сигнальными кабелями шкаф ввода-вывода и шкафы для стандартной батареи.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?