990–5809D-005

Montieren der Schienen zwischen dem E/A-Schrank und den Leistungseinheiten

  1. Öffnen Sie die schmale Tür auf der rechten Seite des E/A-Schranks.

    Vorderansicht des E/A-Schranks

  2. Montieren Sie die Erdungsschiene 880–5665 aus dem Einbausatz 0M–83083 zwischen dem E/A-Schrank und der ganz links befindlichen Leistungseinheit.
    HINWEIS: Wenn die Erdungsschiene 880–5665 nicht mit der Leistungseinheit rechts vom E/A-Schrank kompatibel ist, muss anstelle dieser Erdungsschiene der Schienensatz 0J-0446 mit flexiblen Schienen verwendet werden. Wenden Sie sich an Schneider Electric.

    Vorderansicht des E/A-Schranks und der Leistungseinheit

  3. Montieren Sie die Verbindungsschienen aus den Einbausätzen 0H-9162 oder 0H-9102 (im Lieferumfang der Leistungseinheit) zwischen dem E/A-Schrank und der ganz links befindlichen Leistungseinheit.

    Vorderansicht des E/A-Schranks und der Leistungseinheit

    1. Montieren Sie die Batterie-Minuspol-Verbindungsschiene 0M-819336.

      Vorderansicht der Schienenanschlüsse

    2. Montieren Sie die drei Eingangs-Verbindungsschienen 0M-97885.
    3. Montieren Sie die Batterie-Pluspol-Verbindungsschiene 0M-140035.

      Vorderansicht der Schienenanschlüsse

    4. Montieren Sie die drei Ausgangs-Verbindungsschienen 0M-97886.
    5. Montieren Sie die Neutral-Verbindungsschiene 880–10146 oder 880–9720
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?