Anschließen der Geräte an Eingangskontakte und Ausgangsrelais
- Öffnen Sie die Tür, um zu straffe Kabel zu vermeiden.
- Verlegen Sie die Kabel von den Relais durch den oberen oder den unteren Eingang des E/A-Schranks und zu den Karten wie in Vorbereiten des E/A-Schranks für Signalkabel in Systemen mit Kabeleingang oben und Vorbereiten des E/A-Schranks für Signalkabel in Systemen mit Kabeleingang unten gezeigt.
- Verbinden Sie Ihre Geräte mit den Eingangskontakten oder den Ausgangsrelais.
Übersicht über Eingangskontakte und Ausgangsrelais
Eingangskontakte
An die Eingangskontakte dürfen keine Stromkreise angeschlossen werden, die nicht als Stromkreise der Klasse 2/SELV bestätigt werden können.
Alle angeschlossenen Stromkreise müssen die gleiche 0-V-Referenz haben.
Der Schalter SW5500 auf 0P6548 wird verwendet, um zwischen interner SELV-Versorgung für die Eingänge (Standardeinstellung) und externer Versorgung umzuschalten*. Wenn eine externe Versorgung ausgewählt wird, dann muss diese mit J5530 verbunden sein.
Name | Beschreibung | Position |
---|---|---|
IN 1 (Kontakt 1) | Konfigurierbarer Eingangskontakt | 0P6548 Anschluss J5502* |
IN 2 (Kontakt 2) | Konfigurierbarer Eingangskontakt | 0P6548 Anschluss J5503* |
IN 3 (Kontakt 3) | Konfigurierbarer Eingangskontakt | 0P6548 Anschluss J5504* |
IN 4 (Kontakt 4) | Konfigurierbarer Eingangskontakt | 0P6548 Anschluss J5505* |
IN 5 (Kontakt 5) | Konfigurierbarer Eingangskontakt | 0P6548 Anschluss J5510* |
IN 6 | Redundanter AUX-Kontakt für UOB | 0P6548 Anschluss J5509* |
IN 7 | Temperaturschalter des Transformators | 0P6548 Anschluss J5508* |
IN 8 | Externer Bonding-Kontakt | 0P6548 Anschluss J5507* |
IN 9 | Eingang für erzwungene externe Synchronisierung | 0P6548 Anschluss J5506* |
IN 10 | Externe Synchronisierung angefordert | 0P6548 Anschluss J5511* |
IN 11 | Standby für statischen Bypass verwenden | 0P6548 Anschluss J5512* |
IN 14 | MegaTie | 0P6552 Anschluss J9027* |
Ausgangsrelais
Alle externen Stromkreise müssen mit flinken Sicherungen mit maximal 5 A gesichert sein.
Name | Beschreibung | Position |
---|---|---|
OUT 1 (Relais 1) | Konfigurierbares Ausgangsrelais | 0P6547 Anschluss J4939 |
OUT 2 (Relais 2) | Konfigurierbares Ausgangsrelais | 0P6547 Anschluss J4940 |
OUT 3 (Relais 3) | Konfigurierbares Ausgangsrelais | 0P6547 Anschluss J4941 |
OUT 4 | Ausgang für erzwungene externe Synchronisierung | 0P6548 Anschluss J5520* |
OUT 5 | MegaTie | 0P6548 Anschluss J5521* |
OUT 6 | Ausgang für angeforderte externe Synchronisierung | 0P6548 Anschluss J5522* |
OUT 7 | USV mit Wechselrichter EIN | 0P6548 Anschluss J5523* |
OUT 8 (Relais 4) | Konfigurierbares Ausgangsrelais | 0P6548 Anschluss J5524* |
OUT 9 (Relais 5) | Konfigurierbares Ausgangsrelais | 0P6548 Anschluss J5525* |
OUT 10 (Relais 6) | Konfigurierbares Ausgangsrelais | 0P6548 Anschluss J5528* |
OUT 14 | Bonding-Kontaktgeber | 0P6552 Anschluss J9029* |