990-5809D-017

Installazione delle sbarre tra l'armadio I/O e l'armadio della sezione di potenza

  1. Aprire lo sportello sul lato destro dell'armadio I/O.

    Vista anteriore dell'armadio I/O

  2. Installare la sbarra di messa a terra 880–5665 in dotazione con il kit di montaggio 0M–83083 tra l'armadio I/O e l'armadio della sezione di potenza più a sinistra.
    NOTA: Se la sbarra di messa a terra 880–5665 non è compatibile con l'armadio della sezione di potenza a destra dell'armadio I/O, utilizzare il kit della sbarra 0J-0446 con sbarre flessibili per il collegamento della messa a terra invece della sbarra di messa a terra. Contattare Schneider Electric.

    Vista anteriore dell'armadio I/O e l'armadio della sezione di potenza

  3. Installare le sbarre di interconnessione in dotazione con il kit di montaggio 0H-9162 o 0H-9102 (forniti con l'armadio della sezione di potenza) tra l'armadio I/O e l'armadio della sezione di potenza più a sinistra.

    Vista anteriore dell'armadio I/O e l'armadio della sezione di potenza

    1. Installare la sbarra di interconnessione - della batteria 0M-819336.

      Vista anteriore delle sbarre di collegamento

    2. Installare le tre sbarre di interconnessione di ingresso 0M-97885.
    3. Installare la sbarra di interconnessione della batteria + 0M-140035.

      Vista anteriore delle sbarre di collegamento

    4. Installare le tre sbarre di interconnessione di uscita 0M-97886.
    5. Installare la sbarra di interconnessione del neutro 880–10146 o 880–9720.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?