990–5809D-007

Εγκατάσταση αγωγών μεταξύ του ερμαρίου I/O και του ερμαρίου τροφοδοσίας

  1. Ανοίξτε τη στενή θύρα στη δεξιά πλευρά του ερμαρίου I/O.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

  2. Εγκαταστήστε τον αγωγό γείωσης 880–5665 από το κιτ εγκατάστασης 0M–83083 μεταξύ του ερμαρίου I/O και του ερμαρίου τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πιο αριστερό σημείο.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν ο αγωγός γείωσης 880–5665 δεν είναι συμβατός με το ερμάριο τροφοδοσίας που τοποθετείται στη δεξιά πλευρά του ερμαρίου I/O, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κιτ εύκαμπτων αγωγών 0J-0446 για τη σύνδεση γείωσης, αντί του αγωγού γείωσης. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O και του ερμαρίου τροφοδοσίας

  3. Εγκαταστήστε τους αγωγούς διασύνδεσης από το κιτ εγκατάστασης 0H-9162 ή 0H-9102 (παρέχεται με το ερμάριο τροφοδοσίας) μεταξύ του ερμαρίου I/O και του ερμαρίου τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πιο αριστερό σημείο.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O και του ερμαρίου τροφοδοσίας

    1. Εγκαταστήστε τον αγωγό μπαταρίας - διασύνδεσης 0M-819336.

      Μπροστινή όψη συνδέσεων αγωγού

    2. Εγκαταστήστε τους τρεις αγωγούς διασύνδεσης 0M-97885.
    3. Εγκαταστήστε τον αγωγό μπαταρίας - διασύνδεσης 0M-140035..

      Μπροστινή όψη συνδέσεων αγωγού

    4. Εγκαταστήστε τους τρεις αγωγούς διασύνδεσης εξόδου 0M-97886.
    5. Εγκαταστήστε τον αγωγό ουδέτερης διασύνδεσης 880–10146 ή 880–9720.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;