990–5809D-037

I/O 机柜和电源柜之间的铜排安装

  1. 打开 I/O 机柜右侧的窄柜门。

    I/O 机柜正面视图

  2. 在 I/O 机柜和最左边电源柜之间装入安装套件 0M–83083 中的接地铜排 880–5665。
    注: 若接地铜排 880–5665 与 I/O 机柜右边的电源柜不兼容,则必须改用铜排套件 0J-0446 中的软铜排进行接地连接。请联系施耐德电气。

    I/O 机柜和电源柜的正面视图

  3. 在 I/O 机柜和最左边电源柜之间装入安装套件 0H-9162 0H-9102(电源柜随附)中的互联铜排。

    I/O 机柜和电源柜的正面视图

    1. 安装电池负极互联铜排 0M-819336。

      铜排连接正面视图

    2. 安装三个输入互联铜排 0M-97885。
    3. 安装电池正极互联铜排 0M-140035。

      铜排连接正面视图

    4. 安装三个输出互联铜排 0M-97886。
    5. 安装零线互联铜排 880-10146 880-9720。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.