990–5809D-005

Anschließen der PBus-Kabel zwischen parallelen USV-Einheiten

Vorderansicht des E/A-Schranks in Systemen mit Kabeleingang oben

Vorderansicht des E/A-Schranks in Systemen mit Kabeleingang unten

  1. Entfernen Sie die beiden Stöpsel oben oder unten im Schrank und montieren Sie Kabelkanäle.
  2. Verlegen Sie die PBus-Kabel aus dem Einbausatz 0H–0889 entweder durch den oberen oder durch den unteren Eingang des E/A-Schranks.
  3. Verbinden Sie das PBus-Kabel zwischen den E/A-Schränken des Parallelsystems, wie in der Abbildung unten dargestellt.
    HINWEIS: Die PBus-1-Kabel sind weiß und die PBus-2-Kabel sind rot.
    HINWEIS: Die Gesamtlänge der PBus-Kabel darf nicht größer als 60 m sein.

    Beispiel eines Systems mit vier parallelen USV

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?