990–5809D-005

Vorbereiten des E/A-Schranks für Signalkabel in Systemen mit Kabeleingang oben

  1. Entfernen Sie die sieben angegebenen Platten.

    Vorderansicht des E/A-Schranks

  2. Entfernen Sie die angegebene Platte.

    Vorderansicht des E/A-Schranks

  3. Lösen und entfernen Sie die beiden Schrauben und öffnen Sie die Tür.
  4. Entfernen Sie die Stöpsel oben im Schrank und montieren Sie Kabelkanäle für die geeigneten Klasse 2/SELV- und Nicht-Klasse 2/SELV-Kabel gemäß der Tabelle unten.

    Vorderansicht des E/A-Schranks

    Klasse-2/SELV

    Karte Anschluss Beschreibung Siehe
    0P6548 J5502–J5506, J5508, J5510–J5512 Eingangskontakte Anschließen der Geräte an Eingangskontakte und Ausgangsrelais
    0P6548 J5520–J5525, J5528 Ausgangsrelais
    0P6548 J5527 Kirk-Schlüssel-Control Verlegen der Signalkabel zwischen dem E/A-Schrank und der Schaltanlage
    0P6548 J5514 UOB-Leuchtdiodensteuerung
    0P6548 J5515 MBB-Leuchtdiodensteuerung
    0P6548 J5516 SIB-Leuchtdiodensteuerung
    0P6548 J5517 SSIB-Leuchtdiodensteuerung
    0P6548 J5509 UOB 2
    0P6547 J4931–J4932 24-V-SELV-Versorgung
    0P6547 J4936–J4938 Not-Aus Anschließen der Notabschaltung (EPO)
    0P3643 PBUS 1 und PBUS 2 PBUS Anschließen der PBus-Kabel zwischen parallelen USV-Einheiten
    0P6502   Modbus Anschließen der Modbus-Kabel

    Nicht Klasse 2/Nicht SELV

    Karte Anschluss Beschreibung Siehe
    0P6548 J4939–J4941* Ausgangsrelais Anschließen der Geräte an Eingangskontakte und Ausgangsrelais
    0P6549 J5607 MBB Verlegen der Signalkabel zwischen dem E/A-Schrank und der Schaltanlage
    0P6549 J5608 SIB
    0P6549 J5620 SSIB
    0P6549 J5621 UOB
    0P6549 J5622 UIB
    0P6549 J5611–J5613 Externe Synchronisierung Anschließen der externen Synchronisierung
    0P6548 J5529 Batterietemperatursensor 1 Anschließen der Signalkabel für Batterielösungen
    0P6549 J5609 Batterieschalter 1
    0P6549 J5610 Batterieschalter 2
    0P6547 J4942–J4943 24-V-Stromversorgung 1
    0P6547 J4929–J4930 24-V-Stromversorgung 2
    0P6547 J4923 Arbeitsstromauslöser 1 (DC)
    0P6547 J4924 Arbeitsstromauslöser 2 (DC)
    0P6552 J9019 Batterieschalter 3
    0P6552 J9020 Batterieschalter 4
    0P6552 J9021 Batterietemperatursensor 2
    0P6552 J9022–J9023 24-V-Stromversorgung 3
    0P6552 J9024–J9025 24-V-Stromversorgung 4
  5. Verlegen Sie die Kabel durch die Kabeldurchführung oben im E/A-Schrank und zu den Karten wie in der Abbildung dargestellt.
    HINWEIS: Die Kabel für Modbus und PBUS werden auf der Außenseite der in Schritt 2 entfernten Platte verlegt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?